Endress+Hauser集团

媒体中心

推广与培训

在Endress+Hauser发展您的职业生涯

产品查询工具

联系我们   

火电厂汽轮机

通过更换仪表来降低风险

对陈旧技术进行现代化升级改造,确保安全性

从来没有人否认电厂安全的重要性。这些危险环境中通常隐藏着大量潜在危险因素,导致人员和工厂运营存在风险。然而尽管电厂十分注重安全,事故还是不时发生。出现设备故障或发生停机事件时,运营成本就会增加。 预防性措施的投入远比一次停机带来的损失要经济。因此,为了确保电厂运行安全性,使用可靠性更高的智能仪表替换传统机械仪表显得十分必要。

价值 5 万

美元的泵

有时候,价值数百或数千美元的仪表,能够保护价值 5 万美元的泵免受严重损坏,甚至为您避免更为惨重的营业损失。

燃煤电厂的 Endress+Hauser员工与仪表

我们为您提供的产品、服务和解决方案

提升电厂运行效率 - 无论是热力发电、水电、燃气还是热电联产电厂- 我们都能为您提供最佳的改造方案以替换您现有的机械仪表。我们需要更低维护工作量和较小故障风险的技术。得益于完善的服务能力及资深的行业积累,我们可以在全球范围内以及电厂整个生命周期内,为投资方、业主、运营商、承包商、设备制造商提供专业的支持。

  • 符合多种国际安全标准,例如ATEX、FM、TIIS

  • 先进的技术符合IEC 61508 SIL 2标准,可以在同构冗余应用中使用,实现SIL3安全仪表系统

  • 内置校验功能;Heartbeat Technology(心跳技术)始终确保过程安全

  • 统一的操作方式十分简单,实现了管理操作的安全性

  • 安全和标准研讨会和培训有利于员工培训

可靠的智能计量和机械式计量——安全尽在掌控

凝汽器热井水位测量

用差压方式精确测量凝汽器热井水位是一个挑战。测量精度一方面受引压管的安装影响。另一方面在真空环境下差压原理测量精度也受影响。导波雷达是替换传统差压测量最理想的选择。即使在严苛过程条件下也无需维护,不受真空的影响。

  • 测量精度更高、信号稳定性更好,显著降低了维护成本。

  • 员工不再需要进行高风险操作,具有最高安全性。

凝汽器热井水位测量

燃油系统中的流量测量

容积式流量计易磨损,需要维护。幸运的是流量技术在近些年得到改进。科氏力质量流量计是向着更安全系统操作的重要里程碑——采用可靠的两线制技术。科氏力质量流量计同时测量气体和液体的体积流量、质量流量、温度和密度,以及粘度。工厂安全新境界!

  • 在线查看液体燃料的粘度;数字式液体燃料控制,优化燃烧

  • 通过移动部件监测和直接质量测量提高了重复性,降低了OPEX

燃油系统中的流量测量

锅炉给水泵(BFP)的温度监测

在温度170度压力22MPa工况下,给水泵的温度测量不是一个关键测量点。但是温度传感器长期处于剧烈振动环境下,使用寿命会缩短。带棒材热保护套管的Omnigrad温度计与强抗振的iTHERM StrongSens铠装芯子配套使用,是一个经实践验证可靠的解决方案。

  • 可靠过程控制,最大限度地缩短了停机时间

  • 测量部件抗振动,> 60 g

  • 快速、坚固且高精度的测量降低了成本,优化了工艺过程

锅炉除氧器

烟气脱硫系统中石灰石浆液密度测量

进入脱硫塔喷淋系统中的石灰石浆液密度测量对脱硫效率至关重要。石灰石浆液密度必须运行在特定范围内,密度过高或过低都会影响脱硫系统的稳定运行。与传统测量方法相比,科氏力质量流量计Promass Coriolis 采用钛材及直管段设计,在耐磨损的工况下,更好的实现密度的实时准确测量。

  • 随着机组负荷变化,精确反应浆液密度的变化

  • 维护方便,定期维护量小

脱硫系统中的密度及流量测量

电厂化学技术发展

潮湿导致现有模拟设备腐蚀加剧。如今,这些问题都不复存在。Memosens非接触数字式传感器是水分析领域的一大革新。使用简单,它们耐受腐蚀和潮湿,可以在水下使用并提供预维护功能。设计使用寿命长,性价比高。与模块化汽水分析系统配套使用,Memosens传感器能够安全可靠地监测水和蒸汽回路。

  • 提高生产效率、输出和安全性

  • Memosens:简单、防水、使用经济——提高了过程安全性,最大限度地缩短了停机时间

  • 使用数字式传感器替换模拟式传感器

电厂化学

在磨损性、腐蚀性环境中进行压力测量

传统的充油型金属膜片传感器在严苛工况或低压应用中使用受限。但是,采用陶瓷膜片传感器的Ceraphire技术可以提高测量精度、可靠性和长期稳定性。陶瓷是世界上硬度最高的材料之一,同时还具有弹性。能够耐受磨损、腐蚀和交变负载,陶瓷传感器是磨损性过程条件和真空应用的理想选择。

  • 耐受腐蚀性过程条件,例如烟气脱硫系统

  • 压力传感器完全无金属接液部件,无腐蚀

陶瓷膜片压力变送器在脱硫系统中的应用

浏览我们的产品系列!

优势

对于电厂的设计、建设、运营和维护来说,人员对安全的影响最为重要。大量严重的设备故障损失,往往源于多年不当的操作和维护。因此我们为用户提供整套解决方案、技术和服务,满足您的应用要求。我们的产品遵循最高质量标准制造,性能稳定,兼容性高。

x10

同机械式仪表相比,数字式仪表的可靠性提高了10倍

移动部件,完全不受密度变化的影响

17+

功能安全标准IEC 61508(质量、安全和可靠性)已实施17年